This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:事件触发中断生成

Guru**** 2831655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1165563/tms320f280025c-event-trigger-interrupt-generation

器件型号:TMS320F280025C

您好!

事件触发中断的产生有问题、我希望在 CTR = 0时生成由 ePWM1触发的中断。 因此、您可以看到我的配置下面的内容。

问题:ETSEL.INTSEL 等于1,因此 CTR = 0 和 INTEN = 1可以启用中断。 ETPS 配置出现问题我想选择 ETPS.INTPRD、因为我想在每次触发时生成事件。

那么 ETPS.INTPRD 将等于1 NO? 在 CCS 窗口调试器中、您可以看到 ETPS.INTPRD = 0。 如何通过 driverlib 选择此位? 使用此函数 ePWM_setInterruptEventCount (EPWM1_BASE、1)选择 ETINTPS.INTPRD2。

我在 ePWM1和 INT_EPWM1之间看到 *** 时序有什么问题? 我想将 ePWM1上升沿与 INTePWM1上升沿同步。

粉色信号:ePWM1

黄色信号:INT_EPWM1 (1个输入中断、0个输出)

  如果我在每个事件中选择中断、ETPS.INTPRD 和 ETINTPS.INTPRD2之间有何不同?  

#include "device.h"

__interrupt void isr_read_adc(void);

void main(void)
{
    /// Initialize device clock and peripherals
    Device_init();
    /// Disable pin locks and enable internal pullups.
    Device_initGPIO();
    /// Initialize PIE and clear PIE (for pie multiplexer) and IFR (for cpu) registers (IER for pie table).
    Interrupt_initModule();
    /// Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt Service Routines (ISR).
    Interrupt_initVectorTable();

    /// Disable sync and clock to PWM
    SysCtl_disablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);

    /// Parameters
    EPWM_setTimeBaseCounterMode(EPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_UP);
    EPWM_setTimeBaseCounter(EPWM1_BASE, 0U);
    /// To have around 0.05% (See ePWM chapter in Chapter 17 Technical reference manual page 1798) do point for ePWM precision who is the maximum precision with the ePWM module.
    /// If we want more precision use the HRPWM module.
    EPWM_setClockPrescaler(EPWM1_BASE, EPWM_CLOCK_DIVIDER_1, EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1);
    /// Set up shadowing
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(EPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
    /// Set actions for boost assembly
    EPWM_setActionQualifierAction(EPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
    EPWM_setActionQualifierAction(EPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
    /// For buck assembly
    EPWM_setActionQualifierAction(EPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);
    EPWM_setActionQualifierAction(EPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);

    EPWM_setTimeBasePeriod(EPWM1_BASE, 2499);
    EPWM_setCounterCompareValue(EPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, 1250);

    /// Interrupt where we will change the Compare Values
    /// Select INT on Time base counter zero event,
    /// Enable INT, generate INT on 1rd event
    EPWM_setInterruptSource(EPWM1_BASE, EPWM_INT_TBCTR_ZERO);
    EPWM_enableInterrupt(EPWM1_BASE);
    /// To trigger the interrupt at each event, maximum value equal to 15.
    EPWM_setInterruptEventCount(EPWM1_BASE, 1);

    EPWM_setPhaseShift(EPWM1_BASE, 0);
    EPWM_disablePhaseShiftLoad(EPWM1_BASE);

    GPIO_setPinConfig(GPIO_42_GPIO42);
    GPIO_setDirectionMode(42, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIO_setPadConfig(42, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    GPIO_writePin(42, 0);

    /// GPIO initialization EPWM1
    EALLOW;
    GPIO_setPinConfig(GPIO_0_EPWM1_A);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_1_EPWM1_B);
    EDIS;

    Interrupt_register(INT_EPWM1, &isr_read_adc);
    Interrupt_enable(INT_EPWM1);
    /// Enable sync and clock to PWM
    SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);

    /// Enable Global Interrupt (INTM) and realtime interrupt (DBGM)
    EINT;
    ERTM;

    while(1)
    {

    }
}

__interrupt void isr_read_adc(void)
{
    EPWM_clearEventTriggerInterruptFlag(EPWM1_BASE);

    GPIO_writePin(42, 1);
    DEVICE_DELAY_US(2);
    GPIO_writePin(42, 0);

    Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP3);
}

谢谢

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现问题的一部分:这是 由 ePWM1的动作限定符造成的:高导通时基零和低通 CMPB。

    但我在 ePWM1上升沿和 INTEPWM1中断上升沿之间始终有一个延迟、大约1µs μ s、这是为什么?  

    我在 RAM 中运行。

    谢谢

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damien、

    我和一位同事已经研究过这一点、就我们所能说的而言、 这里的延迟是您的系统分支到 ISR 所需的时间-在到达实际写入引脚的命令之前、需要在汇编级别执行很多命令。 例如、如果您在写入后将 EPWM_clearEventTriggerInterruptFlag 函 数移动到行中、您看到的延迟将显著减少。

    此致、

    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的,这是我的系统的一个延迟,我已经通过 GPIO_writePin ()函数对切换引脚进行了测试,我看到两个 SET 引脚之间的延迟为700ns,这是非常重要的!!

    当我在这个函数和汇编代码中看到 C 代码时、driverlib 根本不是最优的、 但是开始时非常有用、现在是时候切换到 bitfield 来获得更好的主控方了。  

    您能解释一下这一点吗:  如果 我在每个事件中选择中断,ETPS.INTPRD 和 ETINTPS.INTPRD2之间有何不同?  

    谢谢

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damien、

    ETPS.INTPRD 限制为 0-3之间的值、而 ETINTPS.INTPRD2的范围为0-15。 Driverlib 仅使用后者、因为其范围更广。 我不确定使用它们之间是否有任何由此产生的时序差异、但我怀疑存在这种差异、尤其是对于仅使用其中一个的 driverlib。

    此致、

    Jason Osborn