This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:TMS320F28062F 内置复位的可靠性

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164688/tms320f28062f-the-reliability-of-tms320f28062f-build-in-reset

器件型号:TMS320F28062F
  • 当红色箭头指向下图时、,TMS320F28062F 具有内置 POR/BOR/OVR。当 POR/BOR/OVR 发生时, 监控器复位释放延迟400us-800us。 因此、   是否有必要添加  额外的复位 IC 以确保 DSP 复位的可靠性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如数据表的片上加电复位(POR)和欠压复位(BOR)电路部分所述、如果 影响系统的过压或欠压情况是应用的问题、建议使用外部监控器。  由于 BOR 跳变点在 建议 的运行条件之外(请参阅 电气特性)、如果外部 供电电压 下降到 低于建议 运行条件但仍 高于 BOR 跳变阈值、则无法确保器件正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您是说我需要添加一 个 复位 IC、使其复位值高于 BOR  跳闸点? 您喜欢 以下 IC 吗?

    • ,情况   ?为何不将 BOR 跳闸点设置为更高
    • 建议的电源电压如下所示,电源电压的纹波和噪声要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、问得好。  F2806x BOR 设置为低于 Vmin 的原因在于、它会占用过多的有效 VDDIO 工作范围、从而难以购买可在有限范围内供电的稳压器。  如果您想继续使用 F2806x、您可以使用外部监控器 IC 实现正确的目标。  我要指出、从技术上讲、您提到的那个仍然不在 F28069在整个温度范围内的建议工作范围内、因此您需要评估这个风险。

    也许我可以建议使用我们较新的器件系列之一、例如TMS320F28002x 或 TMS320F28003x 它们具有更符合您所需的内部 BOR。  这些器件还具有更强大的器件培训SysConfig 等易于使用的开发工具

    关于您的最后一个问题、只要纹波处于建议的电源工作条件内、就不应将其视为向器件供电的重大问题。  尽管如此、这些较新器件的另一个优势是数据表提供了 PSRR 如何影响模拟性能的指导。  例如:

    (在此处找到)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助,我们实际上是从 F28062F 切换到 F280025c。

    Q1 μ A 我、在电压降至 Vmin 前应复位 DSP、以确保 DSP 系统的稳定性和可靠性。

    Q2、如下所示红色箭头、 tw (RSL2)是否为 复位信号的所有最小脉宽要求?


     

    Q3  如下所示为红色箭头、 tw (RSL1) 是否为 POR 和 BOR 复位时间?


    Q4  如您在答复中所述、F280025C 的内部 BOR 功能可用于代替外部复位 IC、以 确保 DSP 系统的稳定性和可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="471965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164688/tms320f28062f-the-reliability-of-tms320f28062f-build-in-reset/4385397 #4385397"]感谢您的帮助,我们实际上是从 F28062F 切换到 F280025c。

    当然!  好极了、感谢您的告知。

    [引用 userid="471965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164688/tms320f28062f-the-reliability-of-tms320f28062f-build-in-reset/4385397 #4385397"] Q1、我是否能理解在电压降至 Vmin 之前应重置 DSP?以确保 DSP 系统的稳定性和可靠性。

    正确!

    [引用 userid="471965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164688/tms320f28062f-the-reliability-of-tms320f28062f-build-in-reset/4385397 #4385397"]当红色箭头如下所示时,tw  (RSL2) 复位信号的所有最小脉冲宽度要求是多少?

    正确!

    [引用 userid="471965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164688/tms320f28062f-the-reliability-of-tms320f28062f-build-in-reset/4385397 #4385397"] Q3  由于红色箭头如下所示, tw (RSL1) POR 和 BOR 复位时间?

    正确!  请注意、它是典型值。

    [引用 userid="471965" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164688/tms320f28062f-the-reliability-of-tms320f28062f-build-in-reset/4385397 #4385397"]如  您的答复中所述,可以使用 F280025C 的内部 BOR 函数代替外部复位 IC ,以确保 DSP 系统的稳定性和可靠性。

    正确!  请注意、如果外部提供1.2V 电压、则器件没有针对 VDD 电源轨的内部监控。  如果使用内部 VREG、则 VDD 无需外部监控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 感谢您的专业和技术支持!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是最受欢迎的!