This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:InstaSPIN-FOC 错误

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320RS, LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166152/instaspin-bldc-instaspin-foc-error

器件型号:INSTASPIN-BLDC
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CBOOSTXL-DRV8320RSC2000WARE

大家好、

我们的客户在完成 《适用于 F28004xC 的 InstaSPIN-FOC 实验指南》的所有步骤时遇到错误。 根据我们的客户、

我有一个带有 BOOSTXL-DRV8320RS 的 LAUNCHXL-F280049C,并尝试完成《适用于 F28004xC 的 InstaSPIN-FOC 实验指南》的所有步骤,但我卡在 is02_OFFSET_GAIN_CAL (CPU 的偏移/增益校准)。
当我将 motorVars.flagEnableSys 设置为1时,表达式监视窗口中没有任何 PWM 比较寄存器(CMPA)值。 相反,在((EPwm1Regs.CMPA).bit、(EPwm2Regs.CMPA).CMPA).bit 和(EPwm3Regs.CMPA).bit 和(EPwm3Regs.CMPA)中找不到„bitfield‘bit'。位错误和最终偏移值在 motorVars.offsetVs.offset1和 offsetV 后不会更新 motorVars.I 偏移值。
在附件中、有一个包含这些错误的表达式监视窗口的屏幕截图。

我使用的是 Code Composer Studio 版本:12.1.0.00007和 C2000Ware_MotorControl_SDK_4_01_00_00。 并尝试在两台不同的计算机上工作、一台使用 Windows 11 Pro、另一台使用 Windows 10 Pro。 这两个问题是相同的。

您能指导我们如何解决此错误吗?

此致、

Danilo