This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:使用 Uniflash 下载到器件时出错

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2809, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166156/tms320f2809-error-downloading-to-device-using-uniflash

器件型号:TMS320F2809
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我有一个安装了 TMS320F2809 DSP 的定制板。  我尝试将程序下载到它、这是我得到的错误。

连接到目标时出错:(错误-183 @ 0x0)控制器已检测到电缆与其本身断开的情况。 用户必须将电缆/仓体连接到目标。 (仿真包9.8.0.00235)

我使用的是带 XDS200仿真器/调试探针的 Windows 10。  使用 CCS 12版本和最新的 Uniflash 进行下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harbinder、

    很抱歉耽误你的时间。  现在已分配给我。   

    您是否能够在 CCS 中执行调试探针的 JTAG 连接测试? 成功通过了吗?

    谢谢、此致、

    Vamsi