This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:红色 LED 未亮起

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1165806/tmdscncd28379d-red-led-not-lit

器件型号:TMDSCNCD28379D

您好!

我购买了一些 TMDSCNCD28379D ~2022-10、但在通电时、红色 LED LD3指示已通电、除了最初通电外、没有亮起。  它可能在1秒后关闭、并保持关闭。  发现 U3引脚3是间歇性的、当腿/引脚按下时会点亮 LED。  用焊料接触了它、现在它可以正常工作。

很明显、PCB 汇编器对焊料(和/或助焊剂)太吝啬!!

另一个问题: 一个电路板(许多电路板中的一个)不会将程序保留在其闪存中!  从成功下载中删除后、它将运行。  但在下电上电后、它不执行任何操作!  每次加电时都必须对闪存进行编程、这一点根本不是闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已"构建"至 CPU1_Flash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在努力让合适的人回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="328365" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1165806/tmdscncd28379d-red-led-not-lit ]通电后,红色 LED LD3指示已通电,除最初通电外,没有亮起。  它可能在1秒后关闭、并保持关闭。  发现 U3引脚3是间歇性的、当腿/引脚按下时会点亮 LED。  用焊料触及它、现在它可以正常工作。[/QUERP]

    LD3未指示电源已接通。 它是一个由 SW 通过 GPIO 引脚完全控制的 LED。 您是指不同的 LED 吗? 此外、U3是电压监控器。

    [引用 userid="328365" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1165806/tmdscncd28379d-red-led-not-lit ]一个(多个)板不会将程序保留在其闪存中!  从成功下载中删除后、它将运行。  但在下电上电后、它不执行任何操作!  每次加电时都必须对闪存进行编程、这一点根本不是闪存。

    您能否共享程序的.map 文件、以便我们验证是否确实将程序分配给了闪存空间?