Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSCNCD28379D 您好!
我购买了一些 TMDSCNCD28379D ~2022-10、但在通电时、红色 LED LD3指示已通电、除了最初通电外、没有亮起。 它可能在1秒后关闭、并保持关闭。 发现 U3引脚3是间歇性的、当腿/引脚按下时会点亮 LED。 用焊料接触了它、现在它可以正常工作。
很明显、PCB 汇编器对焊料(和/或助焊剂)太吝啬!!
另一个问题: 一个电路板(许多电路板中的一个)不会将程序保留在其闪存中! 从成功下载中删除后、它将运行。 但在下电上电后、它不执行任何操作! 每次加电时都必须对闪存进行编程、这一点根本不是闪存。