This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DESIGNDRIVE:在 LAUNCHXL-F280049C + BOOSTXL-3PHGANINV &低电压 PMSM 的环境中运行 DesignDRIVE 软件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV, DESIGNDRIVE, TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166373/designdrive-run-designdrive-software-in-the-environment-of-launchxl-f280049c-boostxl-3phganinv-low-voltage-pmsm

器件型号:DESIGNDRIVE
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINVTMDXIDDK379DC2000WARE

尊敬的专家:

是否可以在 LAUNCHXL-F280049C + BOOSTXL-3PHGANINV +低电压 PMSM 环境中运行 DesignDRIVE 软件? 如果可能、您有任何说明吗?
基本上、我了解 DesignDRIVE 软件的开发套件是"TMDXIDDK379D"、但由于缺货、我无法购买。

另一方面、我在 MotorControlSDK 的日语 URL (第一个图像)中找到了以下说明。我认为这意味着 DesignDrive 软件也可以应用于 LAUNCHXL-F280049C + BOOSTXL-3PHGANINV +低电压 PMSM 环境。 在这种情况下、我认为适用的项目是第二幅图像中显示的项目。 是这样吗?

此外、我是否可以租用"TMDXIDDK379D"?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaka Kamon、您好!

    如果您有兴趣使用LAUNCHXL-F280049C + BOOSTXL-3PHGANINV with FCL、我建议在 MCSDK 目录下使用'ual_axy_server_drive_fcl_QEP_f28004x'项目:

    如果您愿意、只能运行一个电机。

    最棒的

    Kevin