This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:TMDSCNCD280039C

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166844/tmdscncd280039c-tmdscncd280039c

器件型号:TMDSCNCD280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
如何使用 Simulink 中的 ePWM 块配置开关频率?
首先、我将 ePWMLink TBPRD 设置为 ePWM1、并将开关频率设置为2kHz
然后将 ePWMLink TBPRD 更改为不链接并将计时器周期设置为60000 (通过计算 Fpwm = Fclk /(2* TBPRD)、确定 Fpwm 为10kHz)
在这两种情况下、开关频率都为2kHz。 ePWMLink TBPRD 的工作原理以及如何获得所需的开关频率?
以及如何配置 ePWMA 和 ePWMB?