This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:C2000

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1165477/tms320f28035-c2000

器件型号:TMS320F28035

您好!

根据 TI 提供的 Excel 表格、我将测试 TIDU638开发板、

设置如用户手册中所述、在电压控制模式下、电子负载为50欧姆。

测试表:

观察结果如下:

降压桥-升压运行在较低的电压(即输入电压为30伏)下运行良好、但电流不会上升到0.746安以上。

使用42V 输入进行测试时、值与表中给出的值不匹配、在  控制 器挂起 或调试器自动断开连接后、在这种情况下、电路板无法向负载提供大于0.978安的电流时、一直工作到37V 输出。

连接我的测试中的表。

对于42伏输入:

对于60V 输入 :

此外、当我尝试降低负载以增加电流时、输出控制器会停止。  (在20V 和10 Ω 电阻下进行了测试、以消耗2.2安培电流)。

当我尝试消耗更多电流时、会出现主要问题。

提供的帮助将会很有帮助。

谢谢

Himanshu Shekhar。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于相对较旧的设计而言、这是相当多的信息。 让我回头看一下您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于2.2A^2*10欧姆与45*0.976几乎相同,因此输出功率似乎受到限制。 您能否检查直流电源以查看最大额定功率/设置?

    谢谢、

    Qing