This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:汇编语句

Guru**** 2581145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166372/tms320f28379d-assembly-statements

器件型号:TMS320F28379D

大家好、团队成员

以下是客户可能需要您帮助的问题:

如果我想为 EMPW1分配 TBCTL 值、我可以使用 asm ("MOV @0x40、0x36")吗?

请帮您检查此问题吗?谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、我们的主题专家最适合支持这样一个问题、现在已经不在办公室了。  给您带来的不便、我深表歉意、但您明天应该听到他的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    为什么要使用 asm 代码? 如果您担心性能、可以使用基于位字段的代码。 它将具有相同的性能。

    谢谢、此致、

    桑托什