This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:UART

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166318/tms320f280045-uart

器件型号:TMS320F280045

大家好、

我的客户正在使用 F280045进行设计。 您能否通过设置相关寄存器或某些设置来帮助检查此芯片是否可以反转 UART 信号(TX 和 RX)?  如果是、如何设置?

非常感谢。

此致、

他在邢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    感谢您的提问。 为了验证我是否理解正确:您是指客户希望将1反相为0、将0反相为1? 如果是、这只能通过 GPIO 输入实现、而不能通过 SCI 输入或输出实现。 没有此设置。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    [引用 userid="370573" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166318/tms320f280045-uart/4387776 #4387776"]您是指客户希望将1反相为0、将0反相为1?

    是的。  感谢您的回复。 我会告诉客户。

    此致、  

    Xing