This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:28388D EtherCAT

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1159603/tms320f28388d-28388d-ethercat

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D

EtherCAT MDIO 时钟 可以 是 GPIO152、26、46。  EtherCAT MDIO 数据 可以 是 GPIO153、27、47。 那么、我是否可以 使用两个 GPIO 分别作为发送0和发送1‘s 时钟和数据? 例如、对于 Transmit–0、GPIO 152、153; 对于  Transmit–1、GPIO 26、27?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xijun、  

    我们将对此进行研究、并将返回给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xijun、

    [引用 userid="539889" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1159603/tms320f28388d-28388d-ethercat ‘s 我是否可以独立使用两个 GPIO 作为发送0和发送1时钟和数据?

    否、两个 PHY 应共享相同的 MDIO 数据和时钟信号。 这些信号会多路复用到不同的器件引脚上、但它们仍然是相同的信号。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

      这些信号会多路复用到不同的器件引脚上、因此我能否      同时将 MDIO 数据定义为 GPIO 152和 GPIO 26? 我 需要 花费 两个引脚。 与时钟信号一样、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xijun、

    是的、这应该是可能的、但这不是典型的用法。 信号基本上会在内部短路。 GPIO 多路复用器侧的任何内容似乎都不会阻止此配置。

    您是否有 TMDSCNCD28388D 板来快速测试它?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

       我没有任何演示板、只是用于新的 PCB 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xijun、

    好的、我可能能够在本周晚些时候进行测试。 稍后我将向您回复。

    我能不能问您为什么要将这一相同的 EtherCAT 信号带到两个器件引脚?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

       为了限制核心系统板面积、我只需要一个 EtherCAT 输入、因此如果 扩展板上有新需求、我可以 通过其他引脚添加 EtherCAT 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

      任何结论?谢谢。