This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:旋转变压器库以及如何与电机控制 SDK 集成

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166553/tms320f28379d-resolver-library-and-how-to-integrate-with-motor-control-sdk

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我看到在 controlSUITE 中有一个旋转变压器库。  它没有进入电机控制 SDK。

兼容性等是否存在任何问题?如果我将库与电机控制 SDK 中的示例应用(例如通用电机控制实验室)一起使用(的修改版本)、

我是否应该查看其他库、示例等、以便在电机控制 SDK 中使用旋转变压器?

或者、是否有人对在电机控制 SDK 中使用旋转变压器有意见/建议?  (例如在控制流程中、我在哪里使用旋转变压器库输出?)

谢谢!

--标记