请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 我尝试对电机旋转变压器进行过采样。 ADC 和 DMA 由 CPU1拥有的 PWM 触发。 我希望 DMA 能存储到 CLA 可以访问的存储器中。 我将 CLA 数据存储器设置为 RAMLS0、但我认为 CPU1-DMA 不会写入该存储器(CLA 正在读取所有垃圾)。 是否缺少所有权或 CPU 选择配置来允许 DMA (由 CPU1运行)写入 CLA 可以读取的存储器?
谢谢、
Jim