This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:警告#10068-D 未匹配部分

Guru**** 2584515 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166612/tms320f28379d-warning-10068-d-no-matching-section

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D

我在闪存上构建项目时收到此警告。 我使用的是 tmdxiddk379d 示例代码、我已针对应用修改了该代码。 此警告意味着什么以及如何解决它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为工程不使用库中的任何.text 段、因此无法找到匹配的段

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有原因仅在将代码加载到闪存时发生这种情况? 我在加载到 RAM 时不会遇到相同的错误。 我也不会使用该库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM 链接器命令文件中是否也有类似的指令?