This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:使用 TI driverlib 的代码大小

Guru**** 2949250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166839/tms320f280037-code-size-of-using-ti-driverlib

器件型号:TMS320F280037

尊敬的 Champ:

我向我们的客户提出这一问题。

用户担心使用 TI deriverlib 的代码大小。

1) 1)编译器构建 TI deriverlib 时、是将所有 driverlib 放在闪存上、还是仅将代码中调用的这些 API 放在闪存上?

2) 2)我们是否有任何文档来显示每个 API 和整个 driverlib 的代码大小分析? 或者、我们是否有任何类似的东西来显示我们的代码使用效率很高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    Driverlib projectspec 使用"-gen_func_subsections "编译器选项。 这会将每个函数放在一个文件中的自己的子段中。  因此、只有应用程序代码中引用的函数/ API 才会链接到最终的可执行文件中。 这会导致整体代码大小减小。

    2.我认为我们没有对代码大小进行任何分析。 我们将进行检查、并返回给您。

    此致

    Siddharth