This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:隔离式 mini-USB 的技术原因

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D, TMDXIDDK379D, ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166985/tmdscncd28388d-tech-reason-why-mini-usb-is-isolated

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDXIDDK379DISOUSB111

大家好、

客户想要了解未隔离 mini-USB 的技术原因、请参阅下面的详细信息。

在 C2000/C2000Ware_4_01_00_00/boards/controlCARD/TMDSCNCD28388D/Rev.B 中
参考文件 MCU063B (002)_Sch. 我想知道为什么 XD5100V2板载调试探针 JTAG 仿真工具始终是隔离的? 虽然微控制器/处理器具有集成 USB 外设、但这是否未隔离? XD5100V2板载调试探针 JTAG 仿真工具已连接到 PC、而集成的 USB 不是?  

我了解需要将您的控制卡与我的系统隔离。 在我所指的原理图中、除了 XDS100v2 USB 转 JTAG 调试探针之外、电路板上还有第二个 mini-USB 接口。 此 mini-USB 由 TMS320F28388DZWTS 微控制器管理。 我想知道第二个微型 USB 未被隔离的技术原因

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    micro-USB 端口仅用于使用户能够评估 F2838x USB 外设、通常在使用低电压进行测试时使用。 隔离式 mini-USB 端口可用于 F2838x 器件的实时调试、同时可用于高电压系统、如 TMDXIDDK379D 或其他 TI-C2000参考设计。

    您当然可以使用 ISOUSB111器件等器件隔离 USB 接口、但这不是 controlCARD 用户的典型要求。

    最棒的

    Kevin