This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:MISO 控制卡28069x

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167383/drv8301-69m-kit-miso-control-card-28069x

器件型号:DRV8301-69M-KIT

大家好、  

你好。 我代表或客户发布此查询。

"我已经购买了一个69m 套件、用于无刷直流电机的 focc 控制、但我想知道 MISO 控制卡28069x 的硬件是否有一些修改、我能否单独使用每个半桥并在三个单相交流负载或三个直流负载中进行测试  (我是说我可以单独控制三个半桥)、还是因为该套件设计用于控制直流和 PMSG 电机、所以很难做到? (ASIC 交流电机可以控制到、但该套件的最大输出电压为50V、直流电流为3.5安培、因此该额定功率几乎没有 ASIC 交流电机)。"

请提供建议。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、由于电源逆变器使用三个霍尔桥、因此您可以将这三个半桥单独用于直流电机。