This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:SFRA GUI 连接问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167792/launchxl-f28379d-sfra-gui-connection-issue

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:SFRAcontrolSUITE

您好!

我们使用路径"C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\fcl_SFRA\v01_00_00\examples"中的现有 TI 代码'FCL_SFRA' 来检查 SFRA GUI 连接性。

我们选择构建级别为'fcl_level6',并将程序调试到 MCU 中。 然后,我们启动了 SFRA GUI,选择了相应的 COM 端口、Baurd 速率、数学模式。

我们未更改代码、但未进行与 GUI 的连接。 我们甚至尝试使用其他 PC、但问题仍然相同。您能否向我们的时间线提供 WebEx 呼叫支持。

下面是供您参考的屏幕截图。

 谢谢、此致、

研发团队、

科学技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的示例基于 F28004x 器件、而不是 F28379D。 请使用 F28004x 器件或相应地更改 F28379D 的代码。