This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:从实验套件转移到 Launchpad

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167699/tmdsdock28379d-shifting-from-experimenter-kit-to-launchpad

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D、 C2000WARE

您好!

我在 CCS 平台中为 TMDSDOCK28379D F28379D Delfino 实验板套件编写了代码。 它与硬件配合良好。

我想知道同一代码是否适用于 LAUNCHXL-F28379D C2000 Delfino LaunchPad。

我的第二个问题是电路板之间的区别是什么。 当我们从实验套件转向 launchpad 时、应注意哪些事项、使代码保持不变。

我的第三个问题是 TMDSDOCK28379D 实验板套件何时会退回库存。 我从印度订购。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="119050" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167699/tmdsdock28379d-shifting-from-experimenter-kit-to-launchpad ]我想知道相同的代码是否适用于 LAUNCHXL-F28379D C2000 Delfino LaunchPad。

    原则上是肯定的。 许多 TI 示例都适用于这两种情况。 问题在于引脚可用性。

    [引用 userid="119050" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167699/tmdsdock28379d-shifting-from-experimenter-kit-to-launchpad ]我的第二个查询是电路板之间的区别。 当我们从实验套件转向 launchpad 时、应注意哪些事项、使代码保持不变。

    我想您可能必须逐引脚解决这个问题、但 Launchpad 上可用的引脚更少。 例如、Cana 在 Launchpad 上不可用。

    [引用 userid="119050" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167699/tmdsdock28379d-shifting-from-experimenter-kit-to-launchpad ]]从实验套件转换到 Launchpad 时、我们应注意哪些事项[/quot]

    尽管有引脚可用性、但至少时钟晶体不同。 如果从 C2000Ware 演示项目继承了该项目、则在预定义符号中定义_LAUNCHXL_F28379D 以适应 device.c 中的设置

    此外、如果您使用 JTAG 在 Launchpad 上无法使用的 controlCARD 上进行调试、则必须使用板载仿真器。 在我的体验中、刷写代码需要10倍的时间!

    在我看来、从 controlCARD 到 Launchpad 将是一个改进步骤、但取决于您准备在 Launchpad 上禁用的 controlCARD 上的输出数量。