This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:并行加载和操作 CPU1和 CPU2

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167318/launchxl-f28379d-loading-and-operating-cpu1-and-cpu2-in-parallel

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我想加载 CPU1和 CPU2、以便两个项目可以并行运行、但当我将 CPU1项目加载到 launchpad 时、CPU2停止工作是否有人知道我做了什么错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是自定义应用程序还是正在运行任何 C2000Ware 示例?

    加载 CPU2时、内核之间是否有任何停止 CPU1的 IPC 握手?  

    当它停止时、CPU1中有 PC?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Santosh。

    我使用的是 c2000ware 示例、即 driverlib 文件夹中的闪烁示例。

    2.内核之间没有 IPC 握手。

    3.我认为我不理解这个问题。

    此致。  

    Shem Amity。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您使用的是调试器。 如果这是您的第一个项目、请检查 CPU2二进制文件(例如 CPU2.OUT)是否正在编程到 CPU2。 通常、默认调试器配置会错误地将 CPU1.OUT 编程到 CPU1和 CPU2中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kier

    如何执行此操作、我尝试在目标连接后将 CPU2.OUT 加载到 CPU2、但它仍然没有执行任何操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shem、您是否正在使用此项目?

    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\device_support\f2837xd\examples\dual\blinky_dc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我的意思是这个项目:

    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2837xd\examples\dual\led

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、发现了问题