This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:错误代码183

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2809, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1165368/tms320f2809-error-code-183

器件型号:TMS320F2809
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我有一个安装了 TMS320F2809 DSP 的定制板。  我尝试将程序下载到它、这是我得到的错误。

连接到目标时出错:(错误-183 @ 0x0)控制器已检测到电缆与其本身断开的情况。 用户必须将电缆/仓体连接到目标。 (仿真包9.8.0.00235)

我使用的是带 XDS200仿真器/调试探针的 Windows 10。  使用 CCS 12版本和最新的 Uniflash 进行下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F2809

    连接到目标时出错:(错误-183 @ 0x0)控制器已检测到电缆与其本身断开的情况。 用户必须将电缆/仓体连接到目标。 (仿真包9.8.0.00235)

    这就是我尝试通过 Uniflash 实用程序使用 XDS200仿真器将程序下载到器件板时得到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harbinder、

    感谢您的问题、我们将很快对此进行探讨。

    谢谢、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harbinder、

    Windows 设备管理器对连接有何评价? 它是否识别 XDS200电缆?

    谢谢、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harbinder、

    在此主题中、请告诉我此问题是否已得到解答、或者通过私人邮件进行解答。

    谢谢、此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然有同样的问题,目前还没有解决办法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harbinder、

    远距离电缆断开可能表示引脚接头/PCB 存在问题、  引脚接头是否存在本地问题?  如果这是一个定制板并保存 MPU、您能否检查 JTAG 引脚接头和 C2000引脚之间的导通性?

    设备管理器是否正确识别它?  

    您也可以尝试使用另一根电缆。

    这些可能的解决方案吗?

    查尔斯