This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSECATCNCD379D:与 TMDSDOCK28379D +以太网卡相同

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168153/tmdsecatcncd379d-is-this-same-as-tmdsdock28379d-ethernet-card

器件型号:TMDSECATCNCD379D
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D

您好!

我不想使用以太网卡。  TMDSDOCK28379D 不可用、因此计划购买。

1) 1) 1)为  TMDSDOCK28379D 开发的相同代码是否适用于此产品?

2) 2)我看到坞站不随此部件一起提供。  TMDSDOCK28379D 的集线站能否与  TMDSECATCNCD379D 搭配使用?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    [引用 userid="119050" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168153/tmdsecatcncd379d-is-this-same-as-tmdsdock28379d-ethernet-card ]1)为  TMDSDOCK28379D 开发的代码是否适用于此产品?

    是的。 controlCARD 是相同的。 因此、为  TMDSDOCK28379D 开发的所有代码都将起作用。

    [引用 userid="119050" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168153/tmdsecatcncd379d-is-this-same-as-tmdsdock28379d-ethernet-card "]

    我看到坞站不随此项目一起提供。  TMDSDOCK28379D 的集线站能否与  TMDSECATCNCD379D 搭配使用?

    [/报价]

    是的。 它不附带坞站。 如果您已经安装了扩展坞、则该扩展坞应该可以正常工作。

    谢谢、此致、

    桑托什