This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:是否可以使用 EXEONLY 属性擦除和编程受保护的扇区?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164913/tms320f28379d-is-it-possible-to-erase-and-program-secured-sector-with-exeonly-property

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在开发引导加载程序、它对保存应用程序的闪存的安全部分进行重新编程。

是否可以擦除并编程安全区域中已启用 EXEONLY 属性的段?
是否可以验证它是否正确?

此致、

Piotr Romaniuk

电源
我的第一次尝试失败、可能是因为我通过读取闪存来验证擦除操作是否成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piotr、  

    我们正在努力将您的问题分配给合适的工程师。 您应该在一天内听到回声。  

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    我有以下信息可与您分享。

    1. 有关详细信息、请访问 https://www.ti.com/lit/spnu629
    2. 请参阅 F2837x TRM 中的 SafeCRC 功能

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    AD.1。 当在该闪存位置启用 EXEONLYSECT 时,Fapi_doBlankCheck()是否起作用?

    AD.2。 您能否向我发送一个用于描述 SafeCRC funcion 的 BootROM 文档的链接? 我找不到任何有关 API 的文档。

    对我来说、最重要的问题仍然是:  

    [引用 userid="64714" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164913/tms320f28379d-is-it-possible-to-erase-and-program-secured-sector-with-exeonly-property "]是否可以擦除并对位于受保护区域且已启用 EXEONLY 属性的段进行编程?

    此致、

    Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="64714" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164913/tms320f28379d-is-it-possible-to-erase-and-program-secured-sector-with-exeonly-property/4384693 #4384693"]是否可以擦除并对位于受保护区域且已启用 EXEONLY 属性的段进行编程?

    是的、您可以对 EXEONLY 扇区执行擦除和编程操作、但读取验证可能不起作用。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vivek

    感谢您确认 EXEONLY。

    此致
    Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外,在 SafeCRC 方面 ,器件 TRM 的安全部分中已经提到了高级细节。 不向用户提供函数详细信息。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您能给我一个指向引导 ROM 文档的链接吗?

    我找不到。

    此致、
    Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该声明基本上指的是"4.10.7安全 ROM 函数 API"部分中的内容。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅以下内容-

    [引用 userid="64714" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164913/tms320f28379d-is-it-possible-to-erase-and-program-secured-sector-with-exeonly-property/4384693 #4384693"]ad.1。 当在该闪存位置启用 EXEONLYSECT 时,Fapi_doBlankCheck()是否起作用?

    这对出口担保部门不起作用。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek、这是我查找的信息。

    此致、
    Piotr Romaniuk