This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:F28335封装兼容性

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167947/tms320f28335-f28335-package-compatibility

器件型号:TMS320F28335

您好、TI 团队、

 到目前为止、我们的所有产品都使用 TMS320F28335PTPS 芯片组。 但目前,由于芯片短缺,我们只能采用不同的封装(BGA),但却采用相同的芯片组  TMS320F28335ZJZS。   

此封装(BGA)是否存在任何未决问题?  原因是我们发现了一个奇怪的问题、即我们必须为少数 变量设置反相器值、然后它适用于 BGA 封装芯片组。  

示例:我们有一个主器件和从器件、它们都需要高于 DSP 芯片的器件。 如果这两个器件都采用 了 TMS320F28335PTPS 封装、则一切正常。 但是、如果其中一个是 BGA 封装芯片、那么我们必须反转 BGA 封装芯片中的偏移值(0/180)才能使其正常工作。 我们到目前为止使用的所有 BGA 芯片都可以观察到这一点。 两种芯片组的 PCB 设计和引脚映射是相同的。  

如果您听说过上述 BGA 封装芯片的任何类似问题、请告诉我。  

此致、

Jayesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayesh、

     不、BGA 封装没有问题。 对于给定的器件型号、器件的封装完全相同。