This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167412/tms320f2812-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D

尊敬的支持团队:

我正在将 XDS100V2 DSP 仿真器与 CCS 10.4.0 (PC - Windows 7专业版、64位操作系统)连接并进行测试连接,但错误消息:-出错,此实用程序已中止。  

单击"文件"->"新建"->"目标配置文件"->"取消勾选使用共享位置"、默认位置为 c:/User/ti/CCSTargetConfigurations ->单击"完成"。  

如果需要从文件系统中选择其他文件、请告诉我。

我想知道  用于 TMS320F2812的 XDS100V2 DSP 仿真器 PC 上需要哪个 CCS 版本- Windows 7 Professional、64位操作系统。

此致

Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    64位 Win7应与具有10.4.0的 CCS 版本配合使用、如发行说明所示:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv10/CCS_10_4_0/exports/CCS_10.4.0_ReleaseNotes.htm 

    如上图所示选择仿真器和器件。 保存目标配置文件、然后测试连接。

    您是否已经尝试过此操作并遇到任何问题?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我对带64位 Win7的 CCS 10.4.0不会有任何困惑。 它工作正常。

    我有与 XDS100V2相关的查询。   使用 TMS320F28379D 构建、编程和调试 XDS100V2。 但 未与 TMS320F2812建立 XDS100V2连接。

    是的、我执行了与图片中所示相同的步骤、但遗憾的是、它显示错误。

    请告诉我 、在测试连接期间是否需要连接目标板 TMS320F2812? 目前、我在检查时未连接目标板。  

    此致、

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    如果这是外部仿真器、那么您只需要连接仿真器、但不需要连接到目标器件。 如果是板载仿真器、则需要连接到目标。

    谢谢、此致、

    桑托什