This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:引导问题

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167667/tms320f28027-booting-issue

器件型号:TMS320F28027

我能否移除连接到 GPIO 34 (BOOT 引脚)的上拉电阻器。 如果我将其移除、它是否仍会提供到 MCU 的引导? 如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krupa、您好!

    如果您希望避免使用上拉电阻器、则无需将其移除。 您只需使用 GPIO 端口 B 上拉禁用寄存器(GPBPUD)来禁用 GPIO34的上拉电阻器、无需将其物理移除。

    但是、我不知道 这是否会像您所要求的那样影响 MCU 的启动、所以请给我一些时间来了解这一点。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不清楚您是指移除内部 PU 还是外部 PU、以及移除原因。 如果它是内部 PU、则使用 Omer 建议的方法来禁用它。 如果是指外部 PU、请注意内部 PU 是弱 PU、这就是它由外部 PU 补充的原因。 如果移除外部 PU、引脚在引导期间可能无法可靠地感测到高电平(尤其是在系统有噪声时)。