请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
我将 TMS320F28377S 连接到其中一个收发器、这些收发器提供/需要以下4组 RS422信号:
数据信号和发送时钟信号 (这两个信号都由 TMS320F28377S 提供给收发器)
2:接收数据信号和时钟信号(收发器向 TMS320F28377S 提供这两个信号)
所有信号均为 RS422 (因此我需要 RS422 转换器)。 数据信号与时钟信号同步。
这种传输可以使用什么外设?
我首先想到的是 McBSP、但似乎有一个额外的信号帧同步、这在我们的案例中是不需要的。
是否有针对上述场景的建议或替代外设?
谢谢、此致、
Ankit