This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:具有电流模式控制的相移全桥

Guru**** 2752885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/768149/tms320f28379s-phase-shifted-full-bridge-with-current-mode-control

器件型号:TMS320F28379S

我有一位客户从 F2806x Piccolo 系列 MCU 迁移到 F28379S Delfino MCU。

客户将实施具有电流模式控制的相移全桥。

理想情况下、客户希望在不像 Piccolo MCU 那样利用中断路由的情况下实现此目的。

我们是否有任何使用 F2837xS Delfino MCU 对此进行演示的代码示例?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregory、
    我们是否有客户使用 F2806x MCU 上的 ISR 执行的功能列表? 我理解这个问题的总方向,但需要更加明确的回答。 到目前为止、F28379器件没有一个纯 PSFB 端口、但我怀疑、一旦我对所涉及的块有了更好的了解、较新的 IP 会为其他一些套件带来一些相似的优势。

    最棒的
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregory、
    想要再次查看、看看我们是否有来自客户的反馈? 我将标记为 TI 认为已解决、但如果仍有问题可随时发布、则会删除该标志(并通知我)。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    很抱歉耽误你的时间。  得到了客户的另一个回复。

    听起来就像他们在 Piccolo 中使用 HVPSFB_PCMC 示例一样。

    客户希望使用 Delfino 解决方案在不运行 ISR 的情况下控制 PSFB 电源。

    由于我们没有纯端口、我们是否可以向客户提供配套资料?

    谢谢。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    我将从这里的外设指南开始: http://www.ti.com/lit/spru566 ,这将阐明从 F2803x 类器件到 F2837x 器件的每个外设的改进/更改。

    需要特别注意的是、关于 PCMC、在 ePWM 中添加了"延迟"跳闸功能。  这允许客户将 CPU 周期添加到跳闸模块的延迟、以避免瞬态间隔对发生击穿。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregory、
    想了解是否还有任何与上述内容相关的其他问题。

    最棒的
    Matthew