This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:I2C 中断

Guru**** 2224910 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764774/ccs-tms320f28377d-i2c-interrupt

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用28377D 的 i2c 模块、为了避免轮询、我使用 中断。 看起来一切正常、但有时附加了以下内容:读取 i2c 中断源寄存器时、我得到0 (NO_SRC)!! 为什么会这样呢? 如果在中断过程中、I 发出信号、表示 i2c 操作已中止、则不执行任何操作、下一个操作正常、模块继续工作。

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../i2ca.he2e.ti.com/.../i2ca.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果中断源没有显示源、可能是由于中断被清除或与触发中断等设置的级别有关的原因  

    您能看一下以下示例吗? 这可以使用环回,但可以让您了解如何配置 FIFO 等。

    C2000Ware\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\i2ci2c_ex1_loopback.c

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不使用 FIFO 中断、而是使用正常的 i2c 中断矢量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luca Mattonai、

    您是否能够解决此问题? 您是否需要进一步的帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meghana

    我解决了问题、但未处于清零模式... 当我接收到错误的中断时、我的行为是因为它不是 ACK、看起来一切正常。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以共享您的源代码吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6428.i2ca.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8611.i2ca.he2e.ti.com/.../5140.i2ca.ce2e.ti.com/.../eeprom.he2e.ti.com/.../eeprom.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这里是相关代码