This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:TMS320F280045

Guru**** 2927910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/765352/tms320f280045-tms320f280045

器件型号:TMS320F280045

各位专家:

请参阅 F28004x TRM、  PWM1A 和 PWM1B 的高精度死区可通过相关寄存器进行配置。

但是、客户想知道如何配置  PWM1A 和 PWM2A 之间的高精度死区、   以及 PWM1A 和 PWM2A 之间的高精度死区分辨率是多少?

谢谢!

-王雷娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    我正在研究哪些机制可用于保持加载到两个模块中的值之间的同步、以及死区设置模块到模块的精度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rayna、

    很抱歉耽误你的时间。 我想我们将能够在本周晚些时候提供一些额外的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rayna、

    在可能的 HR 值范围内、HRPWM 与不同模块的匹配名义上应优于大约5 MEP 步长/750ps。

    我们目前没有足够的特性数据和测试来将其添加到数据表中、或者以其他方式保证此参数的最小值/最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Devin!