This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:初始化仿真器时出错

Guru**** 2757105 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763931/tms320f2808-error-initialising-emulator

器件型号:TMS320F2808
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

我正在使用 Windows 10...CCStudio 6.1.3版...kit TMS320F2808... JTAG 仿真器。。 启动所选配置后出现问题:初始化仿真器时出错。。 此外、我无法看到测试连接、因为它不会是 highlight....ca、请帮助我解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    您使用的是哪种仿真器? 您能否确保连接正确

    此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。。 Spectrum Digital C2000 XDS510LC JTAG 仿真器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、测试连接未显示...it 不会突出显示 Inorder to select。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh、

    请查看以下有关 JTAG 连接调试问题的应用手册。  

    http://www.ti.com/lit/spracf0 

    这将指导您完成正确的操作顺序以解决问题。  如果这无法解决问题、请发布您完成的步骤、这将帮助我们更快地找到问题的底部。

    最棒的

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brijesh、
    想要查看您是否有机会阅读有关调试此问题的应用手册?

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它仍然是相同的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brijesh、
    您是否安装了仿真器的驱动程序? 我认为在 CCS v6的"帮助"下应该有一个"安装新软件"选项。 从下拉列表中选择 Spectrum Digital、查看它是否能解决问题。

    如果仿真器不在 Windows 设备管理器中、则它必须是仿真器的驱动程序问题。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brijesh、
    您是否能够安装 SD 驱动程序、这是否解决了此问题? 我将标记为"已解决"、但如果您回复、则会清除该标志并通知我。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复...我无法从帮助菜单下载用于 JTAG 的驱动程序...目前我正在使用板载 JTAG ...出现的错误是低功耗模式...我尝试使用跳线...由于我没有目标板的数据表,我发现很难处理 如果可以、请参阅 TMS320C2000实验套件 USB 集线站的数据表或用户手册
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我发送 TMS320C2000实验套件 USB 集线站的数据表或用户手册
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh、

    以下是链接:

    http://www.ti.com/lit/sprufr5 套件概述

    http://www.ti.com/lit/sprr096 原理图