This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:对 LAUNCHXL-F28379D 的2个 CPU 进行编程

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/759341/ccs-launchxl-f28379d-programming-the-2-cpu-of-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、
我尝试使用3个 TI 的 Delfino 两个处理器、但我不知道正确的步骤。 例如,我是否应该编写一个程序并将该程序刻录到两个 CPU? 如果是、是否有用于一次对一个 CPU 进行编程的指令(例如:#define CPU1)? 或者主 CPU 的配置与另一个不同? 如果是、是否有任何教程我可以继电器?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Hosam">我尝试使用3个 Delfino 处理器 SPI、但我不知道正确的步骤。 [/报价]

    我建议首先了解 C2000Ware 中的基本 SPI 示例。
     

    此致、

    Sudhakar

    ------------------------------------------------------

    如果帖子回答了您的问题、请使用 "验证答案" 按钮进行标记。

    其他有用链接:

    C2000入门     C2000闪存常见问题/常见问题      仿真常见问题解答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议查看为期一天或多天的技术讲座。  这些技术讲座的当前版本基于 F2837xD 器件构建、可与 LaunchPad 配合使用、在 C2000器件入门中应该非常有帮助(包括培训材料和实验室练习)。
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Archived_Workshops#Other_Resources

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sudhakar 的回答  
    我想说的一点是、一个 CPU 的编码与第二个 CPU 的编码相同、还是存在一些差异? 如果存在差异、这是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brett、是的、我确实做到了。
    我想说的一点是、一个 CPU 的编码与第二个 CPU 的编码相同、还是存在一些差异? 如果存在差异、这是什么?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hosam、

    将外设所有权转让给 CPU2等几乎没有区别 有关更多详细信息、请参阅 C2000Ware 中的双核示例。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Vasudha、现在我在这个套件上工作得很好、但我还有另一个问题。
    现在、我可以使用 DMA 将数据从主器件 SPI 传输到从器件 SPI、但我无法从从主器件 DMA 接收数据。 BTW,在调用 SlaveDMASendData()函数之前,我通过发送虚拟数据来启动主时钟。

    有什么建议吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hosam、


    您是否能够解决此问题? 我认为 SPI + DMA 查询已在以下主题中讨论:

    e2e.ti.com/.../769028
    e2e.ti.com/.../769030

    此致、
    Veena