您好!
我们将使用带有霍尔传感器的 lab11e 通过 TMS320f28069测试高压套件。 电机在负载下旋转、但我们面临两个问题:
1-由于某种原因、当转速达到约250rpm 时、电机停止旋转。
2- 每次我们开始旋转电机时 ,我们都必须将变量“gMotorVars.MaxAccel_krpmps”设置为一个小值,如0.001,电机开始旋转需要很长时间,否则电机将永远不会启动。
是否有关于如何解决这两个问题的建议? 非常感谢您的紧急响应。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将使用带有霍尔传感器的 lab11e 通过 TMS320f28069测试高压套件。 电机在负载下旋转、但我们面临两个问题:
1-由于某种原因、当转速达到约250rpm 时、电机停止旋转。
2- 每次我们开始旋转电机时 ,我们都必须将变量“gMotorVars.MaxAccel_krpmps”设置为一个小值,如0.001,电机开始旋转需要很长时间,否则电机将永远不会启动。
是否有关于如何解决这两个问题的建议? 非常感谢您的紧急响应。
谢谢
请参阅随附的。 当 gMotorVars.MaxAccel_Krpmps=0.01时,电机立即启动和停止。 在这种情况下、即使我们使用 CCS 再次禁用和启用电机、电机也不会再次进行片段处理、我们必须重新编程微控制器并重新开始调试过程。 下面是在电机上运行几次测试后的一些观察结果:
我们可以运行的最大速度约为250 rpm。 此外、由于某种原因、控制器自行关闭、我们还不知道发生这种情况的原因。 我们注意到、 即使我们将 gHall_speed_BldcToFast_HIGH_PU 设置为低于 gHall_speed_FDB_pu 的某个值、gHall_Flag_EnableBldc 也始终为1。 此外、 gHall_Fast_Cnt 和 gHall_BLDC_Cnt 始终设置为零、并且永不更改。
我们还尝试使用 gHall_speed_BldcToFast_HIGH_PU 和 gHall_speed_FastToBldc_low_pu 值、但未成功、电机仍在250rpm 以上自行关闭。 看起来电机永远不会快速转换。
有什么建议? 在这方面确实需要您的紧急帮助。 感谢 again.e2e.ti.com/.../Motor-Testing.docx
您如何将霍尔导联线连接到输入接头(接头 H1的引脚2、4、6)? 您应该能够在电机数据表中找到一个与以下文档类似的文档:
您需要确保逆变器相位 A/B/C (U/V/W)的顺序与将霍尔相位 A/B/C 连接到 H1的顺序相同。 此外、请验证您在输入 GPIO24、GPIO13和 GPIO14 (霍尔相位 A、B、C 一旦连接并路由到 controlCARD 接头、就会看到所需的脉冲)
此外、您是否根据 InstaSPIN 实验室指南中的建议更改了霍尔输入上拉电阻器值? 建议将值从4.7kOhm 更改为1kOhm。 这些电阻器为 R17、R18和 R19
肖恩