This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:GUI 未连接

Guru**** 2538000 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, INSTASPIN-BLDC, DRV8301, UNIFLASH, TMDSCNCD28035ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/767807/drv8301-hc-c2-kit-gui-not-connecting

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

我遵循了 QSG (快速入门指南)中的指示。 所有相应的 LED 似乎都正确亮起。 LD1绿色、LD3缓慢闪烁红色。

SW3:关闭(向上)位置
SW2:位置1 =打开(向上)、位置2 =打开(向上)

自动安装 USB 驱动程序。 当我运行闪存驱动器中包含的 GUI 时、它不会连接。 我似乎无法找到用于手动设置的特定 COM 端口。 不知道这是否是 Windows 10。

如果能帮助确定这一点,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜这是 InstaSPIN BLDC GUI 吗? 我不确定闪存驱动器上提供的是哪个版本。 controlSUITE 中还有一个可能较新的版本(在\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\下)。 你试过那个吗?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    InstaSPIN-BLDC_GUI_DRV83xx_v104.exe 在两个位置(闪存驱动器和 controlSUITE 位置)看起来都是相同的版本。

    已使用相同的结果尝试 controlSUITE 中的方法。

    连接 USB 电缆会使声音看起来好像已连接、我可以在器件中看到它、例如德州仪器 XDS100+R232 V1.0。 GUI 无法识别它在那里。 说明中说、您可以通过告诉它设置为哪个 COM 端口来手动设置它、但我无法从器件获取它。 如果我单击它、它只为我提供了一个删除它的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已将.out 加载到设备中? 您能在设备管理器中看到 COM 端口吗?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设.out 已经被预加载。 我不熟悉它的工作原理。 我不确定如何加载.out。 在这方面提供帮助将是有益的。

    我必须取消隐藏隐藏隐藏的设备才能看到 COM 端口。 看起来是 COM9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设要加载的.out 文件是 InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV8301_v104.out。 我无法找到加载方法。
    此外、我尝试将端口手动更改为 COM9、并将其改回 COM1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该文档确实使其听起来像是应使用应用程序对器件进行预刷写、但仅在情况下重新加载。 是的、您提到的.out 应该是正确的。 您可以使用 Code Composer Studio 加载它--您是否还熟悉 CCS? Code Composer YouTube 频道有一些不错的培训视频。

    您可以通过使用 Target Configuration 视图为您的板创建新的目标配置来加载.out、右键单击它并选择"Launch"、连接到 CPU (单击 CPU 并选择"Connect Target")、然后为您正在使用的.out 加载程序。

    我将介绍哪些因素可能会导致 COM 端口复位。 您还应确保 controlCARD 上的开关设置与快速入门指南中所述的设置相匹配。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在执行某些检查时、似乎驱动程序未正确安装。 我有 Windows 10、64位计算机。 已尝试卸载并重新安装,但仍出现错误。 "Windows 找到了适用于您的设备的驱动程序、但在尝试安装驱动程序时遇到错误。"

    文档中的说明:不要让 Microsoft 搜索驱动程序、而是浏览到套件随附的 USB 记忆棒上的以下位置 ,\

    USB 记忆棒(闪存驱动器)上没有"驱动程序"文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试在 TI 网站上查找合适的 Windows 驱动程序、但没有任何结果。

    请帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的耐心等待。 是否能够重新加载应用程序? 如果您还不想处理 CCS、我们还提供了一个在线 UniFlash 工具(http://dev.ti.com/) 、可以为您加载.out。

    我不知道该文档所指的驱动程序是什么。 只要您能够使用 XDS100连接到设备、并且 COM 端口显示在设备管理器中、您就不需要安装任何其他设备。\

    您能否向我显示您在连接向导中看到的内容的屏幕截图?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UniFlash 工具也找不到端口。 我不确定为什么 USB 端口未找到和/或安装 Windows 驱动程序。 第一个屏幕截图显示了3个德州仪器 USB 端口、COM7器件是与我拥有的 LAUNCHXL 器件一起使用的器件、并且工作正常。 对于 COM9器件、我现在已经知道它与什么相关。 出现错误的设备是与我尝试启动并运行的设备相关联的设备。

    我移除了 COM9器件和错误器件并重新连接了 CRV8301-HC-C2-KIT USB、结果显示在第二个屏幕截图中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不会认为 controlCARD 的驱动程序(它是随套件提供的 F2803x 吗?) 与为您的 LaunchPad 工作的 LaunchPad 完全不同。 我不明白您对 COM9的评价--您对该器件有什么问题或其他问题吗?

    有时、电路板上的 FTDI 可能会被错误地编程。 您可以按照 Tommy 在本主题中发布的步骤进行检查、尽管您的问题似乎没有表现出完全相同的症状: e2e.ti.com/.../2340954

    请注意、如果您同时连接了多个 XDS100器件、有时 CCS (以及可能的 UniFlash)会变得混淆。 您可以使其适用于某些序列号配置、但默认情况下可能会导致一些问题。 这可能与此问题无关、因为我们讨论的是 COM 端口、但尝试拔下 LP 以确保安全可能不是一个坏主意。

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COM9刚刚显示为 TI 器件。 不确定它来自哪里。 这似乎不是我遇到的麻烦。
    我没有同时插入 LP。
    我将查看 Tommy 发布的另一篇文章。

    我使用的是 CCS 版本8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试使用 MPROG 工具、我正在附上解析数据的屏幕截图。 对其进行了重新编程、它提供了一个新的序列号。 已拔下电源插头并重新插上电源插头。 我遇到相同的问题。 它会显示一个新设备、但它仍然不接受 Windows 驱动程序并生成虚拟 COM 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Windows 设备管理器中设备的事件选项卡中、显示以下消息:
    驱动程序管理结束了为设备实例 ID FTDIBUS\VID_0403+PID_A6D0+DR3HB1N0B\0000安装驱动程序 xds100port.inf_amd64_0aa290ede59862c8的过程、其状态如下:0x2。
    我不知道这是否有助于跟踪正在发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    惠特尼要求我从仿真角度进一步研究这一点;我想进一步确保 FTDI 具有正确的编程。  我在这篇文章中附加了一个.txt 文件、请在下载扩展名后将其重命名为.ept、然后使用它对控制卡上的 XDS100v1进行重新编程。  Tommy 描述的方法假定已对正确的 v1/v2驱动程序进行编程、但 COM 端口错误。  我想知道您是否有不正确的驱动程序、即 XDS100v2驱动程序在出厂时未正确编程、以开始使用。  请告诉我这是否可行。

    e2e.ti.com/.../3173.XDS100_5F00_wUART.txt

    只需简单地注意 SW3;  如果您仅使用 GUI 通过串行链路进行连接、则 SW3 =关闭即可; 但是、如果我们确实设法解决了 Windows 设备管理器中的 COM 端口、并且您仍然遇到通信问题、那么我们可能需要在 F28035上重新编程闪存映像。

    这需要连接到 CCS、因此需要将 SW3置于向下/向上位置、如 有需要、请参阅《如何运行指南》中的 C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_v105\~Docs\s 中详细介绍了这些步骤。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    我加载了您提供的 EPT 文件。 它没有产生任何影响。 插回 USB 电缆时、右下角的窗口通知弹出窗口通知我它正在安装驱动程序并且已成功安装。 但是、在查看设备管理器时、它会显示存在错误且没有虚拟 COM 端口。

    它看起来是我之前使用的与新的之间的唯一区别是序列号前缀。

    感谢您的帮助、但我认为我们还没有实现。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、
    感谢您的快速更新。 我将尝试在这里找到一个 ISO 控制卡、看看 MPROG 在我的末尾会出现什么

    如果您安装了 CCS、您是否可以尝试将 SW3翻转为 ON 并查看是否可以通过 JTAG 端口通过 FTDI/XDS100进行连接? 我很好奇、它是唯一一个在图像上被破坏的 COM 端口、还是整个端口。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、
    我已将 SW3翻转为 ON。 尽管我不熟悉、但我不知道如何尝试通过 FTDI/XDS100通过 JTAG 端口进行连接。 我有 CCS V8。
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TMDSCNCD28035ISO.ccxmlScott、

    不用担心、会带 您完成以下工作:

    1)在"View"下、选择下拉列表底部的"Target Configurations"

    2)在刚打开的目标配置窗口中单击右键、然后选择"导入目标配置"并加载所附的.ccxml

    3)右键单击刚刚加载的 TMDSCNCD28035ISO.ccxml、然后选择"Lauch Selected Configuration"

    4)如果 FTDI 的仿真器部分正在工作、则应显示 Debug 视图、其中.ccxml 列在顶部、C28xx_CPU 和 CPU1_CLA 调试探针列在下面。  如果这样做的话、仿真路径是好的

    5)现在、右键单击 C28xx_CPU1、然后单击"connect"  

    6)只要没有弹出错误、我们就表示正常(您应该会看到 C28xx_CPU1从"已断开连接"更改为"已暂停"。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    它的工作方式与您描述的一样。 接下来如何进行?

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、
    好的、请打开以下文件:C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\~Docs\InstaSPIN-BLDC_Lab_sprabn7.pdf

    这将引导您完成我们已经做的一些工作、但相关部分从第4页的第11步开始。 这是我们将在器件上"刷新"映像的位置。 之后的后续步骤尝试连接 GUI、那么让我们看看这是否修复了问题。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、
    我没有"目标"菜单项。 我已经在菜单系统中查看过、也找不到任何看起来像"加载程序"的内容。
    谢谢、
    Scott

    P.S. 我进行了搜索并找到了它。 尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加载了 InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV8301_v104.out。 按照说明关闭、断开连接、重新连接等 仍然无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已重新启动计算机。 现在、事情似乎正常工作。 GUI 正在连接等 现在、我只需要让电机运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为使其正常工作所做的这些事情看起来像是解决了问题。 此外、为了使其正常工作、我最终删除了 LaunchPad 驱动程序。 这可能一直是问题所在。 尽管 LaunchPad 未连接、但它的 Windows 驱动程序可能会导致问题。 提到这一点是因为如果有人遇到相同的问题、请先尝试删除任何其他 TI Windows 驱动程序。