This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:使用 TMS320F28379D 生成 SPWM

Guru**** 2612495 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/767900/ccs-tms320f28379d-spwm-generation-using-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用 TMS320F28379D 中的 SPWM 生成脉冲。 请帮助我生成10kHz 的三角载波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请阅读 DAC 一章。 还提供了如何生成正弦波的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多个缓冲 DAC 示例。 这将解决您可能遇到的所有困惑。