This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 程序进入0x3F7FF6之前发生了什么?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/765851/what-happened-before-procedure-enters-0x3f7ff6

在 CMD 文档中、begin 的定义与此类似。

begin   :origin = 0x3F7FF6,length = 0x000002/*  FLASHA 的一部分。  用于"引导至闪存"引导加载程序模式。 *

在0x3F7FF6之前、发生了什么情况?

外设寄存器在 0x3F7FF6之前或 0x3F7FF6之后复位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronnie:
    请提供有关您正在使用的目标环境以及您正在尝试执行的操作的更多详细信息、以便我们提供更好的答案。
    此致、
    Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronnie、您是否能够解决 您的问题?  您是否需要我们的任何其他帮助?  谢谢、Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    我们将在了解问题已解决的情况下解决该问题。  如果情况并非如此、请继续并重新打开。

    谢谢!

    Krishna