This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:TMS320F280045 PWM 问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/766082/tms320f280045-tms320f280045-pwm-issue

器件型号:TMS320F280045

您好、E2E、

我的客户使用100引脚 TMS320F280045来控制后级电源。 LLC 需要同步整流、LLC 使用两个 PWM 模块分别控制两个桥臂。同步整流使用一个 PWM 来控制一个桥臂。

问题1:

他们想知道两个 PWM 模块之间可以达到什么死区精度(它们 在 LLC 管和同步整流器管之间增加了死区时间)。例如、如果可以在 PWM1A 和 PWM2A 之间增加高精度死区、死区的分辨率是多少?

问题2:

我们能否在高精度 PWM 模块配置中修改此参数?

 

BRS、

Kun

 

 

LLC 使用的两个 PWM 模块分别控制两个桥臂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    昆

    我们的硬件不能在 PWM1A 和2A 之间添加死区、他们需要使用 CMPAHR 值或相移在软件中实现这一点。

    2.可实现的分辨率、请参阅数据表、我们通常宣称分辨率高达150ps。

    此致
    Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    我知道该函数需要在软件中执行。 我们需要知道的是、我们能否在 高精度 PWM 模块配置中独立修改参数? 谢谢。

    BRS,Ω

    Kun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要知道一个详细的 PWM 波形以进行准确的评论。 一般来说、是的、这是可能的。

    例如,他们是否仍需要 XB? 等等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、根据我到目前为止的理解、他们将需要高分辨率相移功能。 为了包含死区时间、但为了确保我需要一个 PWM 图、说明它的配置、上行下行等以及每个通道的 XA 和 XB 的配置方式、

    我们也指定了高分辨率 phas 移位的150ps。 您知道客户对死区时间精度的要求是什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kun、我没有听到您的反馈、我将关闭这个线程。 -Manish