This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何与 TIDM-PSFB-DCDC 类似的 TI 设计?

Guru**** 2536860 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-PSFB-DCDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/768195/is-there-any-ti-designs-similar-to-tidm-psfb-dcdc

主题中讨论的其他器件:TIDM-PSFB-DCDC

 大家好、

 我的一位客户正在寻找 任何类似 TIDM-PSFB-DCDC 的 TI 参考设计、以便为其下一个开发产品进行评估。

TIDM-PSFB-DCDC

相移全桥直流/直流电源转换器        

http://www.ti.com/tool/TIDM-PSFB-DCDC

是否有任何与 TIDM-PSFB-DCDC 类似的 TI 设计? 如果您有、可以告诉我吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    虽然我们尚未将 PSFB 设计移植到下一代器件;但我认为在此 TI 参考设计中有一些对数字电源控制有影响的较新功能可供您开始了解: http://www.ti.com/tool/TIDM-1022  

    这展示了为升压转换器执行谷底开关/谷底跳跃、消隐窗口的硬件。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好!

    感谢您的回复。

    TI 可以将此评估板销售给我的客户吗? 客户希望使用该板开始为其下一个产品评估系统。

    客户是否唯一能够根据 TI 披露的原理图和光绘数据评估 PCB 系统并自行构建每个器件的方法?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakai San、
    对于 TI 参考设计评估、正确的做法是、为了评估 PCB 基板、需要使用 TIDM 页面上提供的电路图/光绘文件进行制造。 MCU 控制卡(TMDSCNCDF280049C)可在 TI.com 上购买。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathew、您好!

    感谢你的答复。

    此致、
    Kazuya Nakai。