This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:将 PLC 固件35移植到36

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/768156/f28m36p63c2-porting-plc-firmware-35-to-36

器件型号:F28M36P63C2

TI 是否建议将电力线通信固件从 F28M35H52C1移植到 F28M36P63C2? 是否有类似的开发卡?

谢谢  

患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pat、
    TI 不建议从 F28M35移植到 F28M36。 从功能集 POV 来看、迁移到 M36没有任何好处、因为 G3-ARIB FW 作为"黑盒"类型的模型提供、无法更改/添加 CPU 速度等功能

    目前、TI 内部没有针对这些 PLC eMETER 通信平台进行进一步开发(从合规性或功能集)。

    如果您对通过 SLA 类型模型访问源代码感兴趣、我们可以在离线时讨论更多内容、请告知我。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Matthew 的快速回复。 我想进一步探讨这一点。 我给你发了一封电子邮件。
    患者
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否收到了我的电子邮件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pat、
    很抱歉、我没有看到我旁边的邮件。 我将向您发送一个、看看我们是否可以完成该操作。 )

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pat、
    在 E2E 方面、我要将其标记为已选中。 我们可以根据需要离线继续讨论。

    最棒的
    Matthew