This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:使用 C2000的 BoosterPack MKII

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/762923/ccs-tms320f28379d-boosterpack-mkii-usin-c2000

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DC2000WAREAFE031

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI comunity:

我开始 将 LAUNCHXL-F28379D 与 BoosterPack MKII http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-EDUMKII 搭配使用  、但我从未使用过彩色 LCD。  您知道吗、Delfino 或 C2000微控制器与 BoosterPack MKII 或类似器件的 LCD 显示屏之间是否存在任何用于工作的库 o API。 我只需要在显示屏上显示字符串、现在将图像和数字放在显示屏 上不会让我感兴趣。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾迪森

    我在这篇文章之前看到了您的另一篇文章(我删除了这篇文章、因为它是重复的/没有任何问题)

    您可能很幸运在此处搜索 e2e。 从 C2000应用角度来看、我们尚未创建任何工具来控制此 BoosterPack 上的 LCD。 在其核心部分、LCD 使用 SPI 模块、因此您应该能够创建一个简单的 SPI 驱动器、然后在其基础上实现 LCD 命令。
    对于 C2000提供的 SPI 驱动器、您可以参考一些示例-
    "C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\bootstxl_afe031_f28379d_dacmode"
    "C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\utilities\third_party\f2837xd\fatfs"

    这些示例中的每一个都使用 SPI 与外部器件进行通信- AFE031、以及具有 FATFS 文件系统的 SD 卡。

    我希望这能让您入门。 这里的其他人都非常欢迎您进入!

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回答,对不起,我的回答拖延了,你的回答对我的问题来说是完美的。

    再次感谢您花时间解决我的小问题。