主题中讨论的其他器件:AMC1305L25、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
-有人能帮我确定传感器板的精度吗?
在该电路板中、AMC1305L25 IC 与分流电阻器(0.0015 Ω)配合使用。 我想知道、如果我使用 ENOB = Y 位的 Sinc3和 OSR=X、那么这个传感器可以检测到的电流变化的最低值是多少。
-是否可以通过使用更高值的分流电阻器来提高精度?
-为了提高精度,如果我确定我的电流太小以至于 AMC 的输入电压将保持在其线性范围内,我是否可以使用比表12-5 TRM 中建议的位移更低的位移? 例如、对于 OSR=63、是否可以使用3个移位位而不是4位移位? 这是否是提高传感器检测到的电流变化最小值的有效方法?
此致