This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378D:8378D 的 I/O 切换速度

Guru**** 2927140 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28378D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/762958/tms320f28378d-i-o-toggle-speed-for-8378d

器件型号:TMS320F28378D

大家好、在 IT 网站上、新 TMS320F28378D 可以在800MIPS 下运行、这是否意味着 I/O 端口运行速度也更快?

8387D 数据表显示 I/O 端口以25MHz 的最高速度运行,我想知道8378D 的最高速度。  

如果最高 I/O 速度大于50MHz、我们肯定会在最新的项目中使用8378D。

感谢大家等待回复。

Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    是的、IO 可以在50MHz 时切换、但您需要参考器件数据表中每个功能的时序信息、以了解每个功能支持的最大运行频率。 例如、SPI 高速模式可在50MHz 下运行、但正常 SPI 只能在25MHz 下运行。 让我们知道您正在寻找哪个接口来获得更高的频率。


    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、您说的是端口的最大速度为50MHz。

    如果我想以1024x768的分辨率驱动 VGA 显示器、 像素时钟必须为65MHz。 28478D 端口能否以该速度运行?

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    支持的最大速度为50MHz。 除此之外、它可能起作用、但您需要确保在适用于您的系统的所有条件下对其进行测试、因为 TI 不保证它正常运行。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vivek、我将运行一些测试。 )