This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28033:TMS320F28033 RD-195 ARC 检测

Guru**** 2938980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/767514/ccs-tms320f28033-tms320f28033-rd-195-arc-detect

器件型号:TMS320F28033

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在研究 ARC 故障检测。我已购买 RD-195 ARC 故障检测参考板。我已从 TI 网站下载用于 RD-195电弧故障检测参考解决方案的软件。

板使用 TMS320F28033PAGT。 我尝试在 CCS 中编译代码、但无法编译代码。我附加了问题的快照。请提供帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    您能否分享完整的错误消息?

    此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据过去的经验、我想您的代码空间已经用完了。 您是否已分配所有可用的闪存存储器?

    以下是一些帮助: software-dl.ti.com/.../sdto_cgt_Linker-Command-File-Primer.html

    另一个想法-有时使用优化将有助于减小代码大小以适应可用分配的闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您重放 Veena,
    我已附加完整错误消息。 我不明白我直接从站点下载了代码,但仍然是为什么显示内存错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复,先生,
    我将介绍它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    虽然错误与链接器相关、特别是没有足够的闪存空间分配给编译代码、但这是 由于使用的编译器版本与用于编译程序包的内部版本不同而导致的。

    查看发行说明、该软件包使用的是编译器版本 TI v6.2.4。  安装此编译器/CGT 并将其选中后、编译按预期工作。

    您可以在以下位置找到此文件(以及所有存档的编译器/CGT): http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download.htm  

    完成该操作后、如果您右键单击项目并选择常规选项卡下的"属性"、您将看到"CompilerVersion"、并且您将需要选择"更多"按钮。  这将让您添加旧编译器的路径、然后您可以从下拉列表中选择它。   

    如果您然后重新构建项目、则应该在该项目中正常工作。

    最棒的
    Matthew