This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:用于 Linux 的 Instaspin 通用 GUI 功能的命令行版本

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/768179/tms320f28069m-command-line-version-of-instaspin-universal-gui-functionality-for-linux

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我刚刚发布了有关 Linux 上的通用 GUI 的信息。 单独发布、我们是否有可更轻松移植到 Linux 的 Instaspin 通用 GUI 命令行版本。 我们有这样的东西吗?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们没有通用 GUI 的命令行版本。 通用 GUI 是一种查看变量(主要是 gMotorVars)的图形方式、您也可以在 CCS 表达式窗口中查看这些变量、因此始终有这种替代方法。 另一个更耗时的选项是使用 Debug Server Scripting 编写自定义命令行应用 程序、该应用程序可用于加载和运行程序以及与全局变量进行交互。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的惠特尼:

    谢谢。 我认为这会有所帮助。 您可以选择使用 DSS 自定义命令行应用程序、该应用程序可以在 Linux 上运行。 但是、相关性仍然是需要 JTAG 连接。

    我还有另外一个线程、用于基于 GUI Composer 的 Instaspin 通用 GUI、我认为它还使用 JTAG 连接(通过 GUIComposer 运行时)来连接 gMotorVars。 是这样吗? 您能就此发表评论吗?


    谢谢、
    -Gunter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、所有这些选项(包括通用 GUI)都需要 JTAG 连接。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的惠特尼:

    谢谢。 我现在明白了。

    在某种程度上、上述调试服务器脚本链接不起作用。 可以更新吗?


    谢谢、
    -Gunter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我已经更新了上面的链接、但我将在此再次分享: software-dl.ti.com/.../sdto_dss_handbook.html

    惠特尼