This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:适用于 SM320F28335-HT 的24V 电机开发

Guru**** 2945020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764083/tmdshvmtrpfckit-24v-motor-development-for-sm320f28335-ht

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

你(们)好

我正在考虑将 SM320F28335-HT 用于高温电机应用、我已经拥有 TMDSCNCD28335 插件模块和 TMDSHVMTRPFCKIT 电机开发套件。 我遇到的问题是、我想连接24V 电机。 (请注意、它未打开、如果不合适、我会将其发回)

问题1)我能否简单地为 TMDSHVMTRPFCKIT 提供24V 直流电源? (我知道其 HV、但文献中未 指定最小电压。

问题2)如果无法实现上述功能、我能否购买 DRV8301-69M-KIT 并仅更改卡(从 TMDSCNCD28069MISO 到 TMDSCNCD28335)? 或者、我是否需要进行大量修改?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1、是的、您可以这样做、只需在 P1连接器上使用24V 直流电源、而不是交流电源。
    Q2、没错、这是低电压高电流电机的理想选择、它可以支持所有 C2000 controlCARD、只需更改 GPIO、ADC PWM... 模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只为阅读此帖子的任何其他人提供了更新:我现在已成功使用具有开发套件的24V BLDC 电机、我将说、由于 GUI 无传感器、电机难以启动、因此您必须帮助它开始运转-运转正常。 我怀疑在24小时、反电动势分辨率在24V 时非常低

    此致

    Martin