This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LAUNCHXL-F28069M:

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LM629, LAUNCHXL-F28069M, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/764928/linux-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:LM629C2000WARE

工具/软件:Linux

               你(们)好!

       作为石器硬件/软件研发公司、大约15年前、我在 LM629周围设计和构建了我的 Beta DDC、将 LS7083用于编码器、将8051用于通信和轴监控。   调优 PID 的方法很简单、但 精度、动态范围、可重复性和可靠性极好。   甚至构建了一个单独的编码器记录器、以记录我的行为的恐怖                            现在、60年代、ARM Bandtagon 被其32位计数器、编码器输入和具有 libopencm3的出色 ARM 工具链所吸引、足以通过稀和平均裸机编码继续进行。  显然选择了错误的树、因为它处理 I/O 等的方式、我会返回到 C2000来处理 它的 PID 等

     目标:  两个具有1000个 CPR 编码器的小型直流伺服 系统由  LAUNCHXL-F28069M 单独但同时提供。

1) 1)我能否使用您的 PID 代码块在 Linux 环境中开发精简和平均固件、而不使用 HAL 直接向寄存器进行开发?  (您的竞争对手的黑盒 HAL 极光软件 不能通过其内存浪费来加以遏制,但  下面的代码越多,疯狂旋转的可能性就越大,调试过程中的时间也就浪费太多)。

2) 2)对于 上述标准、单个 F28069M 带宽能否以更快的环路等并行方式击败两个 LM629?  

3)如果不在 Linux 上,我可以在 Win 7上使用 IDE,但在可能的情况下保留裸机方法(无 HAL、 RTOS 等)吗?

谢谢、

量化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高比、
    感谢您关注用于伺服控制的 C2000 MCU!
    Windows、Linux 和 Mac 上支持 Code Composer Studio IDE。 C2000Ware 安装程序还支持所有三种平台。
    2.我建议您考虑将 F28004x 用作 F2806x 的替代产品。 您会发现它具有更高的性能、更多的功能以及同样好或更好的价格。
    3.对于电流环路开发、我还建议您查看我们的快速电流环路技术。 查看此博客文章和其中包含的链接:
    e2e.ti.com/.../fast-current-loop-performance-better-than-we-thought-and-measurable-in-your-own-lab
    4.关于放弃 HAL 和"直接向寄存器射击"的要点、您可能需要研究 C2000Ware 中提供的位域抽象、并将它们与那里也支持的 HALs/driverlib 进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fortman 先生提出了宝贵的建议、我得到了充分的答案、并在他当天的回复中订购了 TI 的 LAUNCHXL-F28049电路板。 一旦它到达东南欧并安装了下载的软件、就有数千页文档可供浏览、以尝试让我的特定应用程序运行 ASP。 在嵌入式世界中、任何进一步的假设问题都毫无意义、如果偶然发现特定问题、我将毫不犹豫地再次提出。 尽管通用 Cortex F4和 F7 MCU 具有更广泛的社区和知识库、但合格人员的快速响应却能提供直观的答案、这是您的竞争对手无法获得的结果。 同时、我正在熟悉与 F28049运动控制相关的专用电机控制软件/硬件块以及具有传感器放大器的试验电路板自己的3F 功率级。 短时间内无怠速、非常感谢您的首创。
    此致、

    量化