This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:ADC 输入 Simulink

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/765996/tms320f28377s-adc-inputs-simulink

器件型号:TMS320F28377S

下午好!

我在´m TMS320F28377S 的 ADC 输入时遇到了一些问题、现在我正在使用 Simulink。 我已经阅读了 Matlab 的帮助、但我在确定端口的关系和理解它方面遇到了困难、

在´s 中、他们解释了配置时钟的必要条件: https://la.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ug/configuring-acquisition-window-width-for-adc-blocks.html

但是、在为我的微控制器显示的窗口中、显示了一个完整的不同信息、我打开了 Matworks 中建议的帮助系统、但输入通道仅显示 ADCIN1、但我的卡具有 A 和 B 输入、 我在接口的另一页中配置参数、但我在经稳定的引脚中连接一个恒定信号、并且在 Simulink 的示波器中不获取任何信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    无法确定是否在 Simulink 部件上、但您需要以下设置:
    SYSCLK =<200MHz
    ADCCLK =<50MHz (所以分频器为 SYSCLK /4)
    采集窗口(如果使用12位 ADC)=>75ns、因此 ACQPS >14
    采集窗口(如果使用16位 ADC)=>320ns,因此 ACQPS >63

    通道"A2"表示 ADC 模块"A"通道"2"。

    我将联系 Matworks 以获得更多支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、

    我将使用这些设置重试

    此致、Juan Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、输入通道在"输入通道"选项卡上列出了通道编号1-16 -即 ADCIN0 - ADCIN15。

    它在"SOC 触发器"选项卡下列出了"ADC 模块"。 您必须从该下拉列表中选择适合您的 ADC 的模块。 正如您说过的、您有 ADC 模块 B、您可以选择相同的模块。

    此外、请从"硬件板"下拉列表中选择 F2837xS 作为器件。

    务必在 CCS 中测试一次 Simulink 中使用的给定 ADC 引脚的读数。

    如果问题仍然存在、请联系 Mathworks 技术支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 CCS 中测试该引脚的读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 CCS 进行测试的原因是为了确保引脚连接正常、并且我们正在尝试从正确的输入进行读取。 CCS 提供了许多示例、您可以从这些示例开始读取 ADC 值、并确保在 CCS 应用中配置要从中读取的引脚。 现在尝试在 Simulink 中进行相同的引脚配置、看看该值是否得到反映。 请通过以下地址联系我们:

    in.mathworks.com/.../contact_us.html

    以获得更多帮助。