This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:InstaSPIN- FAST 估算器是否与两相线性电机配合使用?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054M, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/768169/tms320f28054m-does-instaspin--fast-estimator-works-with-two-phase-linear-motor

器件型号:TMS320F28054M
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069

InstaSPIN- FAST 估算器是否与不带霍尔传感器的两相线性电机配合使用? 与编码器1024相比、精度是多少?

使用的产品:TMS320F28054M 和 TMS320F28069

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、FAST 估算器仅适用于三相电机。