This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:SD SINC 滤波器能否在没有外部时钟的情况下异步运行?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/767214/tms320f280041-can-sd-sinc-filter-run-asynchronous-without-external-clock

器件型号:TMS320F280041

您好、查姆斯、

 由于隔离信号的减少、客户只需使用 SD 调制器的数据线(无时钟)连接 MCU。

问:我们是否能够使用内部时钟来使用内置的 SINC 滤波器 asyncrounos (曼彻斯特编码的位流)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NG、

    很抱歉、我不理解您的问题。

    您是否在问、如果 SD 调制器使用自己的内部时钟输出曼彻斯特编码位流、SDFM 中的曼彻斯特解码逻辑是否有效?

    如果是,答案是肯定的。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、

    很抱歉不够清晰:

    问题是,SDFM 是否可以在没有来自调制器的专用时钟的情况下通过从曼彻斯特编码位流重建时钟来异步工作?
    这会将隔离式引脚从2个减少到1个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您选择曼彻斯特模式(mode2)、则隔离式引脚将从2减少到1。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    仅在安全且完全理解的情况下:
    F28004x 中的正弦滤波器无需添加即可处理曼彻斯特编码数据。 外部时钟。
    对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DJ-NG、

    是的、在曼彻斯特模式下、您无需为 SD-Cx 输入引脚提供外部时钟。

    我建议您使用评估模块并自行检查。

    此致、
    曼诺伊